Die richtige Prozesstemperatur zu erreichen und zu halten, ist zwar das ganze Jahr über wichtig, im Winter aber umso mehr. Die Extreme dieser Jahreszeit können Technik, Strukturen und Prozesse dauerhaft beeinträchtigen. Die unterschiedlichsten Branchen sind aber darauf angewiesen, dass gerade Letztere ungehindert ablaufen, deshalb brauchen sie Schutz vor widrigen Witterungsbedingungen.
Ungenügend geschützte Industrieprozesse und -abläufe können zu eingefrorenen Komponenten, verstopften Rohren, Produktionsausfall, Anlagenabschaltung, Strukturschäden, Reparaturen und sogar Sicherheitsproblemen führen … die Liste ließe sich noch weiter fortführen. Daher ist es unerlässlich, Anlagen vollständig winterfest zu machen, denn nur so ist für ununterbrochenen Betrieb und die Sicherheit des Personals gesorgt.
Bei diesem Problem kann unter anderem eine elektrische Begleitheizung Abhilfe schaffen. Ein solches System unterstützt kritische Industrieprozesse, indem die Prozesstemperatur gehalten und Frostbildung verhindert wird. Begleitheizungen sind bei Ingenieuren und Anlagenbetreibern gleichermaßen beliebt und deshalb eine weit verbreitete Technik zum Schutz vor Winterwetter. Sie ersetzen die Wärme, die durch die Dämmung verloren geht, und wirken damit genau dann und dort, wo es nötig ist.
Elektrische Begleitheizungstechnologien werden in der Regel in Parallel- oder Festwiderstands-Heizleitungen unterteilt. Der Vorteil von Parallelheizleitungen ist, dass sie individuell abgelängt und konfektioniert werden können. Außerdem sind sie flexibel einsetzbar und gewöhnlich unkompliziert zu beziehen. Festwiderstands-Heizleitungen hingegen eignen sich für längere Heizkreise, die aus einer Spannungsquelle gespeist werden.
Begleitheizungstechnologie überzeugt zudem durch attraktive Eigenschaften: Sie ist eine sichere, bewährte und langlebige Technik für den Frostschutz, wird trotz ihrer langen Tradition aber immer noch weiterentwickelt. Sind Anlagen durch starke Unwetter oder längere Kaltfronten großen technischen Risiken ausgesetzt, kann eine Begleitheizung den Geldbeutel schonen. Denn anstelle teurer Notreparaturen helfen Begleitheizungen dabei, kostspielige Schäden von vornherein zu verhindern.
Kurzum: Vor dem Winter sollten alle Systeme gewissenhaft überprüft werden, um ihre Zuverlässigkeit und Leistung auch bei Frost zu gewährleisten. Hier finden Sie nähere Informationen zur Überprüfung elektrischer Begleitheizungssysteme in Industrieanwendungen.