Le béton est le matériau principal de la construction moderne, il continue de fournir des fondations durables aux bâtiments et infrastructures et ça n’est pas prêt de changer. Les dernières projections mondiales prévoient une utilisation de 4.42 milliards de tonnes de béton en 2021. Les facteurs de cette consommation en pleine croissance sont nombreux : la bonne santé du marché de la construction, l’urbanisation grandissante et l’augmentation du pouvoir d’achat, en particulier en Chine, dans la partie émergente de l’Asie ainsi qu’au Moyen-Orient et en Afrique.
Selon CEMBUREAU, l’Association Européenne du Ciment, 70% de la population mondiale vit déjà dans des constructions en béton. En se projetant dans l’avenir, il est facile de concevoir que ce chiffre ne va faire qu’augmenter avec le nombre grandissant de nouvelles constructions ainsi que les initiatives pour des logements à prix abordable.
- Le Béton Fibré à Ultra-haute Performance (BFUP), un béton à part
Sa résistance caractéristique à la compression est très impressionnante : environ 200 MPa comparés aux 28 MPa des bétons plus traditionnels. De plus, contrairement aux bétons classiques, le BFUP possède une résistance accrue face à l’humidité, une meilleure tenue dans le temps ainsi que de meilleures performances en tractions et une ductilité plus élevée.
- Le béton auto-réparant réduit les coûts d’entretien
En réalité, la technologie du béton auto-réparant ne se limite pas à cette bactérie. Les hydrogels (qui se gonfle au contact de l’eau) et capsules contenant différents polymères (qui se cassent lorsque des fissures apparaissent) sont également utilisés afin d’auto-réparer les fissures.
Comme on pouvait s’y attendre, le béton auto-réparant coûte plus cher que le béton traditionnel mais la longévité accrue des structures faites avec ce matériau pourrait réduire drastiquement les coûts totaux d’entretien.
Note aux installateurs: Le système de Crochets en J nVent CADDY est une solution de support de câbles non-continu qui nécessite moins de main d’œuvre et de matériel que les installations traditionnelles par chemin de câbles, vous faisant ainsi économiser du temps et de l’argent.
- Le futur du ciment, c’est maintenant !
Pendant la journée, le béton luminescent (ou phosphorescent) absorbe et stocke l’énergie du soleil et la restitue la nuit, sous forme de lumière pendant une durée qui peut aller jusqu’à 12h. Les chercheurs ont accompli cette prouesse en éliminant la cristallisation du ciment qui se produit lors de son durcissement, afin de laisser passer la lumière (qui peut être bleue ou verte). L’intensité de la lumière peut même être ajustée afin de ne pas distraire ou éblouir les automobilistes et autres cyclistes.
Même si nous ne sommes pas certains de ce que le futur du béton intelligent nous réserve, une chose est sûre, les chercheurs ne sont pas en manque d’idées sur le sujet. Est-ce que les bâtiments auto-luminescents sont pour bientôt ? Seul l’avenir nous le dira !
- Les systèmes de murs porteurs accélèrent la construction
L’Association Nationale de la Maçonnerie Béton (National Concrete Masonry Association (NCMA)) insiste sur le fait que le béton et l’utilisation d’éléments en béton préfabriqués sont une méthode de construction rapide et économique qui permet de construire jusqu’à un étage par semaine sur ce type de bâtiments. Les étages sont rapidement terminés permettant ainsi aux installateurs électriques et mécaniques (plomberie, chauffage et ventilation) de commencer leurs tâches pendant que la construction de la structure en elle-même peut continuer quelques étages au-dessus d’eux.
Notes aux installateurs: C’est lorsqu’il s’agit d’améliorer vos tâches routinières, que nVent CADDY excelle – notre gamme complète de fixations en plastique pour béton permet de réduire le temps d’installation jusqu’à 60% par rapport aux attaches traditionnelles.
Il y a peu de doute que le béton en tant que matériau de construction a encore de beaux jours devant lui et ça pour de nombreuses générations, avec encore de nombreuses innovations à venir, même après plus de deux siècles d’utilisation intensive ! Chez nVent CADDY, nous suivons la même approche d’amélioration continue pour nos attaches et solutions de fixation. Pour plus d’informations sur nos produits innovants pour construction béton à utiliser sur votre prochain chantier, visitez notre site en ligne nVent CADDY.