Wie funktionieren selbstregelnde Heizleitungen

Selbstregelnde Frostschutzsysteme helfen, Wasserrohrbrüche, eingefrorene Dachrinnen, Eis und Schnee auf Rampen, Treppen und Zuwegen zu verhindern. So lassen sich mit ihnen teure Schäden oder Betriebsstörungen zuverlässig und auf lange Sicht vermeiden.

Wärmedämmung allein schützt Rohrleitungen trotz des Nutzens, den sie zweifelsohne hat, nicht hundertprozentig vor Eisschäden. Dies gilt insbesondere für Gebäude, die nur selten oder unregelmäßig genutzt werden. Zudem kann sich Eis auch in Ablaufrinnen und Abwasserrohren bilden.

Die Installation eines Frostschutzsystems kann Winterschäden an Rohrleitungen verhindern. Dabei wird ein selbstregelndes Heizband in gerader Linie unter der Dämmung am Rohr befestigt. Die Heizleistung ist auf die Umgebungstemperatur abgestimmt und sorgt dafür, dass die Temperatur des transportierten Mediums nicht unter den Gefrierpunkt fällt. Ändert sich die Umgebungstemperatur, und damit auch die Differenz zur Haltetemperatur, ändert sich auch die Heizleistung und dementsprechend der Energieverbrauch.

Ebenfalls riskant sind Schnee und Eis an Dachtraufen, wodurch Dachrinnen und Fallrohre blockiert werden können. Zudem besteht die Gefahr ernster Verletzungen durch herabfallende Eiszapfen. Wenn die Temperaturen am Tag steigen und das Eis anschmilzt, kann das Wasser durch die verstopften Rohre nicht abfließen. Stattdessen fließt es über auf Freiflächen und Gehwege, wo es nachts zu einer tückisch glatten Oberfläche gefriert. Und auch die Dachrinnen und Fallrohre selbst können Schäden davontragen. Dann stellen Sie ein Risiko für das Gebäude dar, besonders für dessen Dach und Fassade.

Selbstregelnde Heizbänder schützen Rohrleitungen äußerst wirksam vor Frostschäden, ohne selbst eine Gefahrenquelle darzustellen. Sie sind auf die unterschiedlichsten Anwendungen ausgelegt, auch für den Inneneinsatz in Gebäuden. Unterm Strich bringen die funktionsreichen, vielseitigen Frostschutzsysteme klar erkennbare Vorteile: Frostschäden an Gebäuden und Versorgungsleitungen werden vermieden, während die Betriebskosten sinken.

In diesem Video erfahren Sie mehr über die selbstregelnde Begleitheizungstechnologie.